欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

透明树脂的特征和优缺点

  • 2023.12.26 14:24:30
  • 米思米
  • 3332

透明树脂有诸如聚碳酸酯、聚对苯二甲酸乙二醇酯和聚氯乙烯等多种类型,每种都有其不同的特征。

透明树脂的特征和优缺点

01透明树脂的特征

透明树脂,又称为透明性树脂,是指众多合成树脂中具有透明性的一类。本小节将讲解透明树脂的特征及用途。

透明是指既不反光也不吸收光,且光不在其内部扩散,而是直接透过

让我们首先对最重要的“透明”做个整理。照耀我们生活空间的“光”中包含各种颜色。均衡包含所有颜色的白光中,如果调整其所含颜色的均衡度,可以呈现出从红光到蓝光等不同颜色。我们的眼睛就是依靠这些光照射到物质上之后的反射光来识别各种风景。

通常,当光线照射到物体上时,一部分被吸收,而其余部分被反射。例如,植物的叶子之所以看上去是绿色,是因为照射在叶子上的光中,绿色以外的颜色被吸收,只有绿色光被反射。吸收何种颜色的光、反射何种颜色的光,则是取决于物质本身的颜色。反射所有颜色光的物质呈白色,吸收所有颜色光的物质呈黑色。也有一些材料不反射光而是让光发生散射。例如,磨砂玻璃在玻璃表面有细微的凹凸不平,导致光线向不同的方向漫反射,因此不同于纸的“白色”,而是呈现出浑浊的颜色。

透明则是指既看不到颜色也看不到浑浊的物质。换句话说,这是一种不反射也不吸收光的物质,在其内部允许光不扩散地通过。对于工业用的透明树脂来说,其具有光反射和光吸收很少,且光难以在内部扩散的分子结构和晶体结构。

透明树脂的特征

透明树脂从1930年代开始被应用于工业用途。由于其比玻璃更轻,所以被用作飞机挡风玻璃,后来又扩展到机器零部件的外壳以及容器等用途。尽管具有透明的性质,但起初也存在材料密度不均匀以及尺寸特性等方面的问题。然而近年来,随着成型加工性和耐冲击性的提高,透明树脂在眼镜镜片等光学部件领域的应用正在不断扩大。

透明树脂因其种类不同而具有各种不同的特性,总体上具有透明性高、质地轻、耐冲击、成型性能优于玻璃等特征。

透明树脂的用途

透明树脂除了可用于水槽和PET瓶等液体容器外,还广泛应用于机器仪表等需要看到内部的零部件外壳、汽车头灯罩等照明设备、以及眼镜在内的光学部件等诸多领域。此外,还被用于CD及DVD等信息设备。

02透明树脂的优缺点

如上所述,透明树脂具有其独特的特性和用途,其优缺点汇总如下。

优点

● 透明性高

● 轻巧

● 耐冲击性优异

● 易于成型

● 耐候性高

透明树脂的透明性因种类而异,但基本上都具有较高的透明性。尤其是高透明度的丙烯酸树脂、甚至具有比玻璃更高的透明度。

就比重来说,玻璃的比重约为2.5,而透明树脂的比重仅为0.8~1.3,非常轻。与玻璃相比,其另一个优点是不易破裂且更容易成型。另一方面,虽然玻璃具有更高的耐候性,但作为用于工业用途的树脂,透明树脂也具有不易劣化的特征。

缺点

●有些材料易燃

●不耐摩擦及刮擦  

●耐热性不佳

尤其是具有极高性能的丙烯酸树脂,具有易燃的缺点。此外,许多透明树脂容易因摩擦或刮擦而出现划痕,有时可能会因此而失去其透明度。另外其耐热性也远不如玻璃。

下篇接续本篇,继续介绍透明树脂的加工方法和种类。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities